Atemschutz

Kategorien
164 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Atemschutz – hochwertige Produkte für sicheres Atmen

Bestimmte schädliche Stoffe in der Luft werden von Personen, die Ihnen ausgesetzt sind, manchmal erst sehr spät oder gar nicht wahrgenommen. Diese Gefahrenstoffe können jedoch vor allem in der Industrie und im Handwerk in unterschiedlichen Situationen freigesetzt werden. Arbeiter sind in unterschiedlichen Berufen Von Gasen über Dämpfe bis hin zu Aerosolen sind Arbeiter in den verschiedenen Berufen Belastungen ausgesetzt. Ein professioneller Atemschutz ist deshalb ein Muss, um für Ihre Mitarbeiter Gefahrenstoffe aus der Atemluft herauszufiltern.

Partikelmaske, Halb- oder Vollmaske? Das richtige Modell für Ihren Arbeitsschutz

Eine wichtige Frage bei der Entscheidung für den passenden Atemschutz ist die Art des benötigten Schutzes. Wie sieht die Luftbelastung in Ihrem Betrieb, in der Werkstatt oder der Baustelle tatsächlich aus? Welche Stoffe werden dort freigesetzt? Abhängig von der Situation an dem jeweiligen Arbeitsplatz, müssen die geeigneten Atemschutz-Produkte nach Ihren individuellen Gegebenheiten ausgewählt werden. Die Wahl der Maske richtet sich also beispielsweise nach der Art der vorhandenen Schadstoffe. Fragen Sie sich außerdem, ob die Maske das komplette Gesicht bedecken muss oder ob eine Maske in Form eines Mundschutzes ausreicht? Das passende Modell hilft dabei, Sie effektiv vor dem Einatmen schädlicher Gefahrenstoffe zu schützen. Im Onlineshop der Hoffmann Group finden Sie ein breitgefächertes Angebot an Atemschutz-Produkten. Damit Sie genau die Artikel finden, die Sie suchen, können Sie zwischen verschiedenen Kategorien wählen:

  • Partikelmasken bedecken das Gesicht teilweise und schützen Mund und Nase.
  • Halbmasken bedecken den unteren Teil des Gesichts und lassen für eine ungehinderte Sicht die Augen frei.
  • Vollmasken bedecken zwar das komplette Gesicht, gewährleisten dank qualitativer Gläser eine uneingeschränkte Sicht.
  • Gaswarntechnik: Bestimmte Messgeräte wie Eingasmessgeräte, Mehrgasmessgeräte oder Messröhrchen stellen gefährliche Ausstöße von Gasen fest und beugen somit wirksam einer Gefährdung der Mitarbeiter vor. Spezielle Warngeräte schlagen im Fall eines Gasausstoßes an.
  • Gebläseatemschutz überzeugt durch einen effektiven Schutz vor Partikeln und eine konstante Luftzufuhr.
  • Filterfluchthauben für mindestens 15 Minuten Schutz bei plötzlichen Partikel- und Gasgefahren.
  • Wechselfilter für Halb- und Vollmasken

Schauen Sie sich bei der Gelegenheit auch in unserem Atemschutz Zubehör um. Die Wirkung der Atemschutz-Produkte kann durch praktisches Zubehör sinnvoll ergänzt werden. Batterien und Ladegeräte sind für die Aufladung der elektrischen Atemschutzgeräte notwendig. Damit Sie die Visiere von Atemschutzmasken möglichst lange Zeit nutzen können, finden Sie hier Visierschutzfolien. Alternativ kann bei starken Gebrauchsspuren auch ein Austausch durch ein Ersatzvisier erfolgen. Für Vollmasken sind Ersatz-Sichtscheiben sowie Ersatz-Bebänderungen erhältlich. Durch die Pflege mit entsprechenden Reinigungsprodukten tragen Sie zu einer langen Nutzungsdauer der Masken bei.

Hohe Funktionalität für optimalen Atemschutz

Um einen effektiven Schutz vor Schadstoffen zu ermöglichen, ist unser Atemschutz mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Überzeugen Sie sich selbst von den hochwertigen Produkten in Premium-Qualität:

  • Vielseitig einsetzbar: Die Masken passen sich dank beweglicher Materialien flexibel an verschiedene Gesichtsformen an. Der dichte Sitz verhindert ein Eindringen schädlicher Außenluft. Breite Auflageflächen beugen der Entstehung von Druckstellen vor. Einstellbare Bebänderungen sorgen für einen hohen Tragekomfort.
  • Damit das Atmen mit Masken auf Dauer nicht unangenehm wird, bieten die Masken eine optimale Luftzirkulation. Bei einer hohen Filterleistung ist zugleich ein leichtes Atmen möglich. Die Luft wird sehr gut vom Gesicht abgeleitet. Dank Ausatemventil entsteht kein Rückstau von Atemluft und es wird das Beschlagen der Brillen verhindert. Die Atemwärme und -feuchtigkeit können hierdurch sehr gut nach außen entweichen. Auch bei Vollmasken besteht eine uneingeschränkte Sicht auf das Arbeitsumfeld.
  • Einsatzgebiete für die Atemschutz-Produkte sind beispielsweise der Umgang mit Klebstoffen, giftigen Stäuben oder organischen Lösemitteln. Unsere Vollmasken sind aus stoß- und kratzfesten Scheiben gefertigt und schützen Mund, Nase und Augen außerdem vor chemischer Belastung wie beispielsweise vor Salzsäuren, Ammoniak oder Asbest. Anwendung finden unsere Produkte in der Metall- und Automobilindustrie, Chemieindustrie, der Ver- und Entsorgung, Wartung oder im Schiffsbau.

Wirkungsvollen Atemschutz online bestellen – der Gesundheit zuliebe

In welchem Berufsfeld Sie auch tätig sind – die Sicherheit am Arbeitsplatz geht vor. Mit einem hochwertigen Atemschutz schonen Sie Ihre Gesundheit und tragen wirksam dazu bei, Schädigungen durch Gefahrenstoffe vorzubeugen. Bestellen Sie Ihre Wunschprodukte schnell und komfortabel online und freuen Sie sich über eine hohe Lieferqualität sowie einen zügigen Versand.

Weitere Produkte

Mundschutz, Atemschutzmaske, FFP2 Maske mit Ventil, Filter für Mundschutz, Filter für Masken, 3M Masken, Staubmaske

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb