Messtechnik
Kategorien
Unter dem Begriff Messtechnik werden allgemein Messmethoden und Messsysteme zusammengefasst, welche die Vermessung von Länge, Druck, Masse, Kraft oder elektrischer Stromstärke ermöglichen. Der gemessene Wert wird je nach Messgerät über eine Skala oder eine Zahlenanzeige angegeben. Ein elektronisches Messgerät kann auch mit Hilfe von elektronischen Signalen die gemessene Größe anzeigen. Messgeräte aus der Messtechnik werden auch als Messmittel bezeichnet und gemäß DIN 1319-2 der Kategorie Prüfinstrument zugeordnet. In Industrie- und Produktionsbetrieben kommen vor allem Messgeräte wie
zum Einsatz. Diese und weitere Messtechnik finden Sie hier im Online-Shop der Hoffmann Group.
Wenn es um Arbeiten in der Produktion oder im Baugewerbe geht, sind verschiedene Messtechniken und die dazugehörigen Messgeräte ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit. Nicht nur ist hier das Messen und Prüfen unterschiedlicher Größen und Kräfte vor jedem Arbeitsschritt nötig: Auch abschließende Kontrollen und Korrekturen der ausgeführten Tätigkeiten sind dank manueller, elektronischer oder digitaler Messgeräte einfach und schnell erledigt. Alle Messtechniken sind gemäß DIN 1319 genormt. Die Norm besteht bereits seit 1942 und wurde in vier Teile strukturiert. Der erste Teil definiert die Grundfunktion „Messen, Zählen, Prüfen“ der jeweiligen Messtechnik. Der zweite Teil befasst sich mit dem Messmittel, welches anhand von definierten Merkmalen geprüft wird. Im dritten Teil geht es um die tatsächliche Messung, also die Ermittlung der Messgröße unter Einbeziehung der Messunsicherheit. Der vierte Teil beschreibt die Behandlung bei Messunsicherheiten.
Für jeden der vielfältigen Messbereiche gibt es die passende Messtechnik und das entsprechende Messgerät. Gemäß ihrer Eigenschaften lassen sich diese in mehrere unterschiedliche Messkategorien einordnen:
Ein Multimeter, welches auch als Vielfachmessgerät bezeichnet wird, ist sogar in der Lage, mehrere Messgrößen in unterschiedlichen Messbereichen zu erfassen, weshalb es zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Bei uns bestellen Sie hochpräzise Messgeräte aus allen Bereichen der Messtechnik. Diese sind sowohl für den Einsatz in kleinen Handwerks- und Baubetrieben als auch für vielfältigen Messungen in Industriebetrieben geeignet. Wir garantieren Ihnen dazu eine schnelle Lieferung bei vollem Käuferschutz.
Bitte überprüfen Sie Ihre Angabe oder passen Sie die Artikelnummer / Sachnummer an.