Messtechnik

Kategorien
7 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Exakte Bestimmung von Messgrößen dank innovativer Messtechnik

Unter dem Begriff Messtechnik werden allgemein Messmethoden und Messsysteme zusammengefasst, welche die Vermessung von Länge, Druck, Masse, Kraft oder elektrischer Stromstärke ermöglichen. Der gemessene Wert wird je nach Messgerät über eine Skala oder eine Zahlenanzeige angegeben. Ein elektronisches Messgerät kann auch mit Hilfe von elektronischen Signalen die gemessene Größe anzeigen. Messgeräte aus der Messtechnik werden auch als Messmittel bezeichnet und gemäß DIN 1319-2 der Kategorie Prüfinstrument zugeordnet. In Industrie- und Produktionsbetrieben kommen vor allem Messgeräte wie

  • Winkelmesser
  • Messschieber
  • Messuhren oder
  • Spannungsmesser

zum Einsatz. Diese und weitere Messtechnik finden Sie hier im Online-Shop der Hoffmann Group.

Mit Messgeräten präzise arbeiten

Wenn es um Arbeiten in der Produktion oder im Baugewerbe geht, sind verschiedene Messtechniken und die dazugehörigen Messgeräte ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit. Nicht nur ist hier das Messen und Prüfen unterschiedlicher Größen und Kräfte vor jedem Arbeitsschritt nötig: Auch abschließende Kontrollen und Korrekturen der ausgeführten Tätigkeiten sind dank manueller, elektronischer oder digitaler Messgeräte einfach und schnell erledigt. Alle Messtechniken sind gemäß DIN 1319 genormt. Die Norm besteht bereits seit 1942 und wurde in vier Teile strukturiert. Der erste Teil definiert die Grundfunktion „Messen, Zählen, Prüfen“ der jeweiligen Messtechnik. Der zweite Teil befasst sich mit dem Messmittel, welches anhand von definierten Merkmalen geprüft wird. Im dritten Teil geht es um die tatsächliche Messung, also die Ermittlung der Messgröße unter Einbeziehung der Messunsicherheit. Der vierte Teil beschreibt die Behandlung bei Messunsicherheiten.

Welche Messtechniken und Messgeräte gibt es?

Für jeden der vielfältigen Messbereiche gibt es die passende Messtechnik und das entsprechende Messgerät. Gemäß ihrer Eigenschaften lassen sich diese in mehrere unterschiedliche Messkategorien einordnen:

  • Messung nicht elektrischer Größen: Zu diesem Bereich wird die Längenmessung hinzugezählt. Bei Messungen von Längen werden in Industrie und Handwerk Messgeräte wie Messuhren, Messschieber und Messschrauben genutzt. Die Geräte bestehen dazu aus einem beweglichen und einem festen Teil, zwischen den der zu messende Gegenstand gebracht wird. Das Ergebnis lässt sich anhand einer Skala ablesen.
  • Messung elektrischer Größen: Zur Messung von elektrischen Größen kommen in erster Linie Spannungsmesser zum Einsatz. Diese dienen zur Erfassung von elektrischer Spannung, welche in Volt angegeben wird.
  • Messtechnik mit ableitender Funktion wie zur Messung von meteorologischen Gegebenheiten, Lichtgrößen oder unterschiedlicher Aggregatzustände
  • Winkel- und Richtungsmessung: Hierzu gehören Messgeräte wie Winkelmesser und Wasserwaagen.
  • Gewichtsmessung: Bei dieser Messtechnik kommen klassischerweise hochpräzise Waagen für kleinste als auch sehr große Masseeinheiten zum Einsatz.
  • Druckmessung: Um den Druck von Flüssigkeiten und Gasen zu bestimmen, werden bei dieser Messtechnik Druckmessgeräte für verschiedene Werkstoffe verwendet.

Ein Multimeter, welches auch als Vielfachmessgerät bezeichnet wird, ist sogar in der Lage, mehrere Messgrößen in unterschiedlichen Messbereichen zu erfassen, weshalb es zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Hochwertige Messtechnik von führenden Herstellern bei der Hoffmann Group

Bei uns bestellen Sie hochpräzise Messgeräte aus allen Bereichen der Messtechnik. Diese sind sowohl für den Einsatz in kleinen Handwerks- und Baubetrieben als auch für vielfältigen Messungen in Industriebetrieben geeignet. Wir garantieren Ihnen dazu eine schnelle Lieferung bei vollem Käuferschutz.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb