Gehörschutz

Kategorien
132 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Gehörschutz ist Arbeitsschutz

Ein professioneller Gehörschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeitssicherheit – in Betrieben, Werkstätten und auf Baustellen. Auch bei lärmverursachenden Arbeiten daheim ist ein entsprechender Ohrenschutz zu empfehlen. Ohrenschützer mindern den Lärm und verringern die gesundheitlichen Risiken, die durch Lärmeinwirkung entstehen. Im Gehörschutz-Shop der Hoffmann Group steht ein breites Sortiment an Ohrenschutz-Produkten für Sie bereit. Jetzt entdecken und Wunschprodukte bestellen!

Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern im Sinne des Arbeitsschutzes ab einer Lärmbelastung von 80 dB(A) Gehörschutz-Produkte zur Verfügung stellen. Nur zum Vergleich: Dies entspricht in etwa dem Lärmpegel, den Fahrzeuge auf einer Hauptverkehrsstraße verursachen. Die Gehörschutz-Pflicht ist im Arbeitsschutzgesetz festgeschrieben. Genauso wie Sicherheitsschuhe, Helme, Handschuhe und Schutzbrillen sind auch Ohrenschützer – auf Baustellen oder in Betrieben – wichtige Bestandteile von professionellen Arbeitsschutzausrüstungen.

Welche Gehörschutz-Produkte gibt es?

Gehörschutz ist nicht gleich Gehörschutz. Das Angebot reicht von einfachen, aber effektiven Ohrstöpseln bis hin zu hochwertigen elektronischen Ohrenschützern. Bei der Hoffmann Group können Sie zwischen folgenden Varianten wählen:

  • Gehörschutzstöpsel: Diese Gehörschutz-Produkte werden direkt im Gehörgang bzw. in der Ohrmuschel getragen. Sie bestehen in der Regel aus elastischem Kunststoff oder plastischer Masse. Im Shop der Hoffmann Group finden Sie Gehörschutzstöpsel im praktischen Set oder Spender.
  • Bügelgehörschutz: Bügelgehörschützer sind äußerst praktisch und besonders leicht in der Anwendung. Sie lassen sich schnell auf- und absetzen und können bei Nichtgebrauch einfach um den Hals getragen werden. Bei uns erhalten Sie auch Ersatz-Gehörstöpsel für Ihren Bügelgehörschutz.
  • Kapselgehörschutz: Kapselgehörschützer bestehen aus Hartschalen. In diesen sind weiche Kunststoffkissen eingearbeitet, die einen hohen Tragekomfort gewährleisten. Diese Gehörschützer umschließen das ganze Ohr und eignen sich sowohl für kurze als auch für lange Anwendungszeiten. Wir bieten Ihnen klassische Modelle mit Kopfbügel sowie Varianten mit Nackenbügel oder Helmbefestigung.
  • Elektronischer Gehörschutz: Elektronische Kapselgehörschützer ermöglichen eine Kommunikation mit umstehenden Personen, oft über große Entfernungen. Je nach Modell sind die Gehörschützer mit einem Soundsystem oder integriertem Funkgerät ausgestattet oder lassen sich mit dem Smartphone verbinden. Der ideale Gehörschutz für Industrie, Forstwirtschaft und beim Jagdsport.

Neben verschiedenen Gehörschutz-Produkten erhalten Sie bei der Hoffmann Group auch praktisches Gehörschutz-Zubehör wie Hygiene-Kits, Schweißabsorber und Lärmindikator.

Wann wird aus Geräuschen Lärm?

Die Lautstärke wird in Dezibel (dB) angegeben. Geräusche mit einem Pegel von 40 bis 65 Dezibel werden als normal bzw. angenehm wahrgenommen. Als laut gelten Geräusche ab einer Lautstärke von 80 Dezibel. Doch wie laut sind welche Geräusche? Hier einige Beispiele:

  • 10 Dezibel: raschelndes Laub, Atem
  • 30 Dezibel: Ticken einer Armbanduhr
  • 55 Dezibel: Kühlschrank, Regen
  • 75 Dezibel: Geräuschkulisse in einer vollen Kantine
  • 95 Dezibel: Holzfräsmaschine
  • 110 Dezibel: Motorsäge, Rockkonzert
  • 120 Dezibel: Presslufthammer, Kettensäge
  • 150 Dezibel: Schmiedehammer

Jeder Mensch reagiert auf Lärm anders. Manche sind empfindlicher als andere. Es ist jedoch erwiesen, dass andauernder Lärm Menschen krank macht. Die Schmerzgrenze des menschlichen Ohrs liegt etwa bei 120 Dezibel. Ab einer Lärmeinwirkung von 150 Dezibel ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das Gehör irreparablen Schaden nimmt.

Folgen von unzureichendem Gehörschutz

Eine ungeschützte Lärmeinwirkung ist zwar nicht lebensbedrohlich, doch auf Dauer nachhaltig schädlich für das Gehör. Erste Warnsignale können ein Rauschen oder Pfeifen im Ohr oder andere Geräusche sein. Von den Betroffenen werden die Symptome meist spät, oftmals sogar zu spät wahrgenommen. Schädigungen durch Lärm sind in der Regel nicht heilbar, denn das Gehör kann sich nicht aus eigner Kraft regenerieren.

Doch nicht nur das Gehör ist in Gefahr. Zu viel Lärm wirkt sich auf Dauer negativ auf das allgemeine Wohlbefinden und den Gesundheitszustand aus. Lärm verursacht Stress und senkt – bei dauerhafter Einwirkung – auch die Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit und Aktivität. Das wiederum führt zu einer erhöhten Unfallgefahr im Betrieb und auf der Baustelle. Die geringere Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter mindert die Produktivität des gesamten Unternehmens und steigert gleichzeitig dessen Kosten. Also: Gehörschutz kaufen! Lärmschutz für die Ohren ist eine kleine Investition, mit der Sie Großes bewirken.

Im Shop der Hoffmann Group Gehörschutz für Frauen und Männer bequem online bestellen

Ob als Lärmschutz auf der Baustelle, als Ohrenschutz in der Produktionshalle oder als Gehörschutz bei forstwirtschaftlichen Arbeiten – wir bieten Ihnen Profi-Gehörschutz-Artikel für jeden Einsatzbereich. Selbstverständlich können Sie unsere Ohrenschützer auch für den Privatgebrauch nutzen. Ganz gleich, ob Sie sich für klassische Gehörschutzstöpsel entscheiden oder elektronische Kapselgehörschützer in Premiumqualität bevorzugen: alle Produkte überzeugen durch ein überragendes Nutzen-Preis-Verhältnis. Unsere Gehörschutz-Produkte eignen sich sowohl für Männer als auch für Frauen. Bestellen Sie Ihre ausgewählten Artikel noch heute in unserem Online-Shop und verlassen Sie sich auf einen schnellen und zuverlässigen Gehörschutz-Versand!

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb